结果:找到"钣金结构 防尘防水设计",相关内容596条
  • 钣金设计20年设计经验总结,实打实的干货,不看就亏大了!
  • 一、明确标识毛边方向钣金在下料及冲孔时会有R角及毛边的产生。尤其在量产一个阶段模具有所磨损之后,毛边会更为严重,甚至会割伤手指头。因此在出图制作模具时,就必须依功能,明确标示出毛边方向。二、孔间距及散热孔设计1、两个相邻的孔,孔边到另一孔边的最短距离,最好不得小于料厚的1.5倍,否则母模容易崩裂而使生产线断线。断线、修模等都是造成本增加获利降低的元凶。若情非得已一定要小于料厚的1.5倍,则必须运用跳格方式。2、模具制作上以圆孔最坚固好制造维修,唯开孔率较低。3、以正方形孔开孔率最高,但因是90度角,角边容易磨损崩塌,造成要修模而停线。而六角形的Honeycomb其大于90度的120度角比正方...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 机械 工业 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:12:00
  • 钣金产品设计及工艺设计
  • 在钣金产品设计及工艺设计中,钣金是一种针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,广泛应用于机械设备的研发制造,涉及产品众多。包括自助终端、机柜、机箱、机房、配电柜、CNC机床等。对于钣金产品设计而言,设计师能否在设计中熟练运用钣金工艺,直接关系到产品生产制造的难易程度乃至成败。钣金工艺是一个复杂的过程,涉及多方面的内容,包括钣金构建方式、钣金冲孔及切口的设计、凹槽及冲孔、造型的印贴、模具和冲孔、折弯等。钣金材质能否科学合理地运用于产品的生产制造,钣金工艺的熟练程度起到很大的作用。钣金工艺熟练度越高,越容易实现产品的生产制造。在钣金产品设计中,设计师需要对产品的材质及其所适用的处理工艺进行深入的了解,...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工 工艺 产品 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:19:00
  • 钣金结构防尘防水设计,结构工程师必备知识点!
  • 针对钣金结构机柜防尘防水设计工作,设计人员要思考结构的设计要点,并明确防尘防水设计的原理和具体的对策,只有这样才能够提升设计的水平和设计的质量。钣金结构机柜的结构类型和联接方式1.1钣金结构机柜的结构类型钣金结构机柜指的是运用钣金工艺加工制造的机柜,加工过程中使用的加工艺有剪、冲、折、焊和表面处理。钣金结构机柜的结构类型根据分类标准的不同,主要可以分为以下几类:第一,按照机柜的框架可以分为立柱横梁结合型与整板型两种;第二,按照钣金机柜的角联接方式可以分为四种类型,分别是螺钉联接、粘接联接、销联接、焊联接。1.2钣金结构机柜框架的联接方式钣金结构机柜的联接方式指的是钣金结构机柜主体结构的联接方...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 09:23:00
  • 【机械设计】钣金件设计之孔位设计不合理问题
  • 下图中,打孔位置挨着钣金折弯位置,这样的话钻孔位置不好保证,如果是螺纹孔的话,牙会容易变形。因此设计时,孔位需远离折弯位置。再比如下图中,该零件是一焊接方通焊接而成的架子,而打孔位置靠近焊接附近,焊接位置附近硬度高,加工困难容易断钻头、丝锥。因此设计时,打孔位置远离焊接区域附近才合理。对于钣金结构在3D设计完成后,对一下折弯或焊接边缘的孔根据具体结构要做适当调整。
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械 孔变形 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-15 16:27:00
  • 【产品设计】薄板钣金件中沉孔的标注及加工探讨!
  • 沉头螺钉、半沉头螺钉沉孔尺寸(GB/T152.2-1988)注:截取部分。按照该标准,只有板厚大于t值的情况下,才能够满足其它尺寸。但在实际使用过程中,通常需要在1.5及1个厚的板料上加工沉孔。此时板厚小于t值,必然无法满足此标准的尺寸。那么,在这种情况下,从设计标注的角度来看,应该如何标注呢?通常我们考虑的都是计算法。即根据实际使用需求,考虑是满足d2或者d1时,甚至d2、d1同时考虑时,根据板厚来重新设定d2、d1值。这样存在缺点:1.实际加工时,加工最后所得仍然不能满足所设定的尺寸。使这种设定形同虚设;(在实际加工时,理论板厚并不为实际板厚,板厚通常会有一定误差,使得即使加工者严格按照...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 沉孔 标注 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-21 16:23:00
  • 机械设计中有哪些需要注意的关键节点?【转】
  • 今天分享给大家一篇关于机械设计的文章,笔者经验丰富,从实际出发,梳理了很多机械设计中需要注意的关键节点。01前言机械结构设计与分析是机械工程中的重要内容之一,它涉及到了机械系统的设计、制造和运行等多个方面。在机械设计中,结构的设计是最为基础和关键的一环。好的机械结构设计可以确保机械系统具有良好的性能和稳定的工作状态,提高其效率和可靠性。同时,结构分析也是机械设计的必要环节,通过分析结构的受力情况和变形情况,可以预测结构的性能和寿命,指导设计优化和制造工艺的改进。因此,机械结构设计与分析不仅是机械工程专业的重要基础课程,也是工程师在实际工作中必备的技能之一。本文将从机械结构的基本原理和分析方法...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械 机械 机械系统 分析 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 09:45:00
  • 机械设计三百个禁忌,全部理解后你就是高手
  • 一、提高精度的结构设计1.尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案2.避免磨损量产生误差的互相叠加3.避免加工误差与磨损量互相叠加4.导轨的驱动力作用点,应作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力矩互相平衡5.对于要求精度较高的导轨,不宜用少量滚珠支持6.要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应该取最大值7.测量用螺旋的螺母扣数不宜太少8.必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动9.避免轴承精度的不合理搭配10.避免轴承径向振摆的不合理配置11.避免紧定螺钉影响滚动导轨的精度12.当推杆与导路之间间隙太大时,宜采用正弦机构,不宜采用正切机构13.正弦机构精度比正切机构高二、考虑人机学的结...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械 机械制造 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 10:35:00
  • USB防水现在能做到什么程度?
  • USB线缆和其他连接器线缆一样,随着工业环境连接要求的提升,防水防尘USB线缆现在也已经十分普及了。以下我们分别介绍不同的防水防尘USB线缆组件。1、USB2.0防水B型插座,带10in/25.4cm引线IP67防护等级连接至24AWG的防水面板USBB母头,10英寸长引线30微英寸的镀金触点板可通过重复插拔提供可靠的连接坚固的模制后壳确保耐久性导线可以直接连接到PCB或结合选择的连接器使用2、USB2.0线缆,屏蔽型防水面板安装A型母头/A型公头IP67防护等级屏蔽防水面板安装USBA型母头至标准USBA型公头连接器,符合USB2.0版本压铸壳体使面板或外壳可以轻松接地30微英寸的镀金触点...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: USB 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-13 20:52:00
  • 承接结构设计-产品外壳设计
  • 我们团队可做电控,机械结构设计,产品外壳设计;工程师曾就职知名大厂,拥有八年工作经验!欢迎来电咨询坐标:成都邮箱:zzwwpp@foxmail.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 产品外壳 发帖人:云和月儿 发帖时间:2023-05-17 22:32:00
  • 在JLC打结构板要这么做
  • 打个结构板,打样的时候有将线路层删除,心想问里面有soldermask,pastemask,丝印,钻孔等层应该没问题,打样回来,我去,为什么只玻纤,我的铜去那。投诉申请后,回复:客服:“您昨天下午提交的一个PCB反馈板两面都是无铜的,打开您上传的GERBER文件,可以查看到是没有线路层的,没有线路层,所以做出来是无铜的。麻烦您核对下原资料,谢谢”我:截图Soldermask,Pastemask层定义客服:“没有线路层,那就不会有铜皮,没有铜皮那就不会有PAD这些。”我:“你的意思是没有线路层所以过孔之类的也不会有铜是吗?”客服:“是的"我:”那你的意思是,只要我有线路图,你们过孔无铜就可以找...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:hua01 发帖时间:2020-09-28 14:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: